This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:设计正确性

Guru**** 2964230 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1650816/tms320f2800156-q1-design-correctness

器件型号: TMS320F2800156-Q1
主题: HDC3020 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、
 
我将分享所附的原理图以进行技术审查、希望您提供反馈意见、然后再继续进行设计。
您能否请查看原理图并确认以下连接和外部元件是否正确?
  1. I2C 接口
  2. CAN 接口
  3. 5V 和 3.3V 电压监控
  4. 调试 IO1 至 IO3
  5. 绿色和红色状态 LED
  6. 电源引脚连接
    • 正确连接所有必需的电源引脚
    • 去耦电容器充足
  7. JTAG 接口
    • TCK、TMS、TDI、TDO、TRST、 和复位连接
    • 连接器引脚排列正确性
    • 用于可靠编程/调试的任何推荐拉电阻或串联电阻
您的反馈将帮助我在进入下一阶段之前验证设计。
 
 
image.png
 
image.png
感谢您的支持。
Ayyappan A.
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayyappan:

    要确认、是否有您希望我们根据 2 张图片查看或仅查看的文件附件?


    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter  

    感谢您的答复。 另一节包括 I2C 压力传感器、I2C HDC3020 湿度传感器、电压监控和 TCAN1044 收发器等接口。

    这些组件中的相应网连接到控制器。 我们请您核实:

    • 这些网正确映射到相应的控制器引脚
    • JTAG 连接正确
    • 电源设计是合理的、包括去耦电容器

    此致

    Ayyappan A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayyappan:

    请帮助检查您的附件、因为我只能看到包含具有 JTAG、时钟和电源的 F280015 MCU 的原理图。 根据我所见、您应该在 TMS 线路上添加一个上拉电阻器以正确连接 JTAG、并建议在 X2 和晶体之间添加阻尼电阻器以防止过驱晶体(请参阅数据表中的 Rd 注释并检查所用晶体的驱动电平) 。 此外、VDD 建议使用 0.1uF 去耦电阻。

    除此之外、我看不到任何其他电路

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    通过以下更改对设计进行了更新:

    • 已向 TMS 添加了一个 2.2kΩ 上拉电阻器。
    • 请确认 TDI 和 TDO 上是否需要 10kΩ 上拉电阻、或它们是否可以保留 DNP(请勿组装)。
    • 已在 VDDA 引脚上添加了一个 0.1 µF 去耦电容。
    • 在 X2 和晶体之间串联添加了一个阻尼电阻器封装、当前标记为 DNP。

    请检查并确认。

    同时连接下面提到的引脚分配。

    谢谢。此致

    Ayyappan A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayyappan:

    [引述 userid=“629770“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1650816/tms320f2800156-q1-design-correctness/6368460
    • 请确认 TDI 和 TDO 上是否需要 10kΩ 上拉电阻、或它们是否可以保留 DNP(请勿组装)。
    [/报价]

    这是完全可选的、仅作为最佳实践来包含、以防止 JTAG 信号在器件引导期间处于悬空状态。

    根据提供的图像、我没有看到任何其他问题

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

     

    我目前正在从事使用 TMS320F2800156QRHBRQ1 微控制器的定制电路板设计、但遇到了我希望您输入的引导相关问题。

     

    观察到的行为如下:

    -当通过连接调试器的外部电源供电时,控制器在调试模式下正确启动。

    -移除调试器并通过同一外部电源为电路板供电时,控制器不会启动。

    -请注意,如果我通过电缆连接 XDS110(不给调试器供电),控制器会启动。

     

    需要关注的一点是、引导引脚 GPIO24 和 GPIO32 当前保持悬空。 我想检查这是否会导致该问题。

     

    请您帮助澄清一下:

    1. 悬空的引导引脚 (GPIO24 和 GPIO32) 是否会导致此类不一致的引导行为?
    2. 如果没有、我应该调查此问题的其他可能原因?
    3. 3.如果这与引导模式配置有关、是否可以在不更改硬件的情况下实施任何可能的解决方案?

     

    任何及时的指导或建议都将是非常有帮助的。

     

    谢谢。此致、  

    Ayyappan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayyappan:

    最简单的解决方案是手动将 GPIO24 和 GPIO32 连接到定义的位置(两者都为高电平,可从闪存引导)。 否则、您也可以重新编程 OTP、使其默认从闪存引导

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter  

    这是否是导致控制器中出现引导问题的原因。 我是否应该尝试通过上拉电阻将 TDI 和 TDO 拉至高电平

    此致

    Ayyappan A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayyappan:

    GPIO24/32、不是 TDI/TDO。 但是的、通过连接到测试点的外部上拉电阻将其拉高、将修复引导问题

    此致、

    彼得