Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U
器件型号: TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U
团队、
您可以在下面提供帮助吗?
在定制硬件上、同一 JTAG 链中有五个 TMS320f28335ZJZS MCU。
CCS IDE (v7.3.0 或 v11.x) 通过 XDS200 (TMDSEMU200-U Blackhawk) 进行连接、用于在闪存存储器中加载二进制文件以对其进行写入。
此错误不规律地发生(大约在 150 次刷写中经过 5 次超时、但影响很大、因为故障 MCU 必须从电路板上物理移除)、并且可能会针对 JTAG 链中的任何 MCU 发生。
CCS IDE 连接至目标 MCU、并且可以访问其闪存。
但是、加载用于写入闪存的二进制文件失败、并显示以下错误消息:
'C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。
C28xx:文件加载器:内存写入失败。
C28xx:GEL:c:\testfile.out:load failed。'
-如何回收 MCU(无需物理更改/拆焊)?
-是否有办法全局擦除闪存并重新启动刷新过程?
-可以使用哪些工具或脚本来广泛测试 JTAG 链并缩小问题范围?
已检查硬件(上电电源轨,CLK、RESET,刷写期间的电压轨电平等)。
如果需要、我可以分享一个描述硬件(电源树,CLK,复位和电压轨测量)和.ccxml JTAG 链配置文件的 PDF。
提前感谢、
Anber