This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC 同步

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1659984/tms320f28377d-adc-synchronization

器件型号: TMS320F28377D

你(们)好

我有关于 ADC 模块之间采样同步的问题。

如果我分配 ADCA SOC0、1 和 2、然后分配 ADCC SOC2 并使用相同的触发条件、是同时对 SOC0 和 C SOC2 进行采样、还是对 SOC2 和 C SOC2 进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaewoon

    SoC0 和 CSoC2 将同时采样。  

    谢谢你  

    Amir Hussain