This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:启动期间的 RAM 初始化

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658077/f29h859tu-q1-ram-initialization-during-startup

器件型号: F29H859TU-Q1

您好:

我在 TRM 中发现、Bootrom 仅在上电复位时清除所有 RAM。

但在闪存启动模式下启动期间、是否有其他播放器(例如 HSM)可以初始化或写入除 M0 RAM 之外的 RAM?

如果是、

  • 哪些 RAM /地址范围受到影响? 在哪个复位?
  • 在哪里可以找到这些信息?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronan:

    让我检查一下、然后返回给您。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronan:

    有关这些详细信息 、请参阅仅限 NDA 的 F29x 硬件安全管理器用户指南。

    “你有什么事就说吧。“

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    客户和我没有此文档。 请将我指向此文档所在的安全文件夹。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    这些可在 F29 产品页面中的受限安全 OPN 中找到。

    两者的直接链接是: 安全资源|德州仪器 TI.com

    你将不得不请求访问相同的.

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aditya、

    感谢您的回答。

    因此,如果我理解正确,在一个不是上电复位的重置, RAM 不会被任何东西清除,但最终由 HSM ,我会检查,一旦我们有访问你所指向的文件,也会尽快(我会让 Charlot 先生处理这一问题),是正确的吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronan:

    是的、正确。

    此外、在 LPAx、 LDAx、CPAx、CDAx 和 M0 RAM 中、HSM 仅具有对 LDAx RAM 的访问权限。 \

    谢谢。此致、
    Aditya Singal