This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:如何从 CPU2 或 CPU3 复位微控制器

Guru**** 2960640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658273/f29h859tu-q1-how-to-reset-the-micro-from-cpu2-or-cpu3

器件型号: F29H859TU-Q1

您好:

从 CPU1 开始、可以通过 SIMRESET 触发 XRSn 复位。 但如何触发 SYSRSn?

以及从 CPU2/3 中、如何通过软件触发 SYSRSn? 如何触发 XRSn ?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“680189“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658273/f29h859tu-q1-how-to-reset-the-micro-from-cpu2-or-cpu3 通过 CPU1、可以通过 SIMRESET 触发 XRSn 复位。 但如何触发 SYSRSn?

    SYSRSn 可以通过调试器复位创建、因此无法通过 CPU1 上的软件触发。

    在 CPU2 和 CPU3 上、您可以使用 ESM CPU2/3 进行软件触发 CPU2/3 复位、这与 CPU2/3. SYSRSn 相同、此外 CPU2/3 WD 复位也会分别复位 CPU2 和 CPU3。  

    CPU1 只有 SIMRESET XRSn 触发器、因为它是器件的主内核、在复位/上电后启动 CPU2/3、所以特意不提供这样的软件控制来从这些非主内核复位器件。

    通过正确设置 ESMXRSNCTL、可以使用 ESM 从 CPU2/3 触发 XRSn。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试