This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 TMS320F28377D 的 EMIF 配置总线设置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1656074/tms320f28377d-configuring-the-bus-settings-using-the-emif-of-the-tms320f28377d

器件型号: TMS320F28377D

TI 工程师、你好

我正在使用 TMS320F28377D 的 EMIF 配置总线设置以与外部模块配合使用。

在 ASYNC_CS2_CR 寄存器设置中、有一个标记为“Read、Write Setup“的项目。 我的理解是正确的
处理 CS、地址和数据引脚之间的等待时间、以及 RE 变为活动状态之间的等待时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前正在出差回来、关注论坛问题。 我很快就会回复您

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    R_SETUP 是从 EMxAy、EMxBAy、EMxDQMy 和 EMxCS2n 被设置为 EMxOEn (OE) 被置为有效(下降)的 EMxCLK 周期数、减去一个周期。 W_SETUP 是相同的概念、但从这些信号被设置为 EMxWEn(我们)被置为有效(下降)、减去一个周期。 对于写入操作、它还包括数据引脚 (EMxD) 的建立时间。

    此致、

    彼得