This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:F2800137PTR 微控制器与三相感应电机的兼容性

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1659373/tms320f2800137-f2800137ptr-microcontroller-compatibility-with-three-phase-induction-motor

器件型号: TMS320F2800137

尊敬的 TI 支持团队:

我们计划在即将到来的工程中使用 F2800137PTR 微控制器。 请在下面查找我们的应用详细信息和疑问:

应用程序详细信息:

•            电机规格:          三相感应电机 (200 V/400 Hz、0.8 A)。

•            功率级:                            计划使用 310 VDC 直流链路电压与 Infineon IGBT 模块 (IM241-L6T2B) 配对。

•            控制算法:                初始评估将使用开环 V/F 控制、并计划升级到磁场定向控制 (FOC) 以更大限度地提高效率。

•            PWM 生成:                   利用空间矢量 PWM (SVPWM)。

 

查询:

  • 您是否建议使用任何特定的 TI 兼容 IGBT 模块或经优化可与 F2800137PTR 搭配使用的智能电源模块 (IPM) 来实现此额定功率?
  • 您能否提供评估套件样片以及基本软件包来帮助我们快速评估感应电机?
  • 您是否为这个特定的电机控制应用推荐了任何其他替代或更高推荐的微控制器?
  • 将 F2800137PTR 控制器与 IM241-L6T2B IGBT 模块配对时、您是否发现任何问题?

如果您需要更多详细信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya Krishna:

    任何需要 PWM 输入的 IPM/栅极驱动器均可从我们的 F2800137x MCU 馈电。  您可以 在此处订购我们的高压参考设计。 我们为 C2000 器件提供交流感应电机驱动器软件、作为电机控制 SDK 的一部分。