器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
我有一个在 CPU 1 和 CPU 3 上运行的应用、工程结构基于闪烁的多核代码。 在构建应用程序时、会为 CPU1 工程生成一个 elf 文件、根据可以理解、编译后步骤包括一节中的 CPU3 闪存内容。 每个内核的闪存区域从组管理模式 2 的基本默认值开始。 选择此 elf 文件以在 CSS 中下载、用于闪存编程。
假设我已经可以将所述的 elf 文件传输到目标、我想了解如何使用 FOTA 对其进行编程。 我想知道 F29x 最近是否有任何可能帮助我实现此目标的示例或文档?