Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, TMS320F280039C
器件型号: LAUNCHXL-F280039C
主题: TMS320F280039C 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
我使用的是:
板:LAUNCHXL-F280039C
器件:TMS320F280039C
CCS 版本:21.0.0.3955
调试探针:板载 XDS110
操作系统:Windows
我尝试运行一个 TI 示例工程 (mcan_ex3)。
工程编译成功、但当我点击 Debug Project 时、CCS 报告:
误差–2131 @ 0x0:
无法访问设备寄存器。
CCS 消息:
“重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。“
重要观察:
我已经测试了两个全新的 LAUNCHXL-F280039C 电路板、两者都表现出完全相同的行为。
电路板正常上电。
似乎已检测到 XDS110 调试器。
两个电路板上的 LED 均正常运行。
您能否帮助确定最可能的原因?
问题:
1.这是已知的 CCS 21 问题吗?
2.我的目标配置可能不正确吗?
3.是否应将 CCS 配置为 F280039 或 F280039C?
4. LAUNCHXL-F280039C 上是否有任何必需的跳线设置?
5.您建议的 XDS110/JTAG 设置是什么?
6.是否有针对错误–2131 的建议恢复程序?
我已附上:
1. CCS 错误–2131 屏幕截图。
2. LAUNCHXL-F280039C 电路板照片。
其他信息:
我测试了两块全新的 LAUNCHXL-F280039C 电路板。
两个电路板都显示完全相同的误差–2131 行为。
电路板正常上电并且检测到 XDS110 调试器。
因此、我怀疑问题可能与 CCS 配置、目标配置、JTAG 设置或 CCS 版本兼容性有关、而不是与有缺陷的电路板有关。


非常感谢您的支持。