This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:空闲状态下的 EPWM1B 高电平输出

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1663200/launchxl-f28379d-epwm1b-high-output-in-idle-state

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

在这种情况下、我使用 LAUNCHXL-F2837D LaunchPad。我希望在空闲状态下创建互补的 PWM 输出 EPWM1A 输出为低电平且 EPWM1B 为高电平。我希望在 PWM 关闭时、两个都应处于低电平、如何在没有跳闸区的情况下达到低电平。 SysConfig 工具中是否有任何设置、请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kayala:

    如果 EPWM1A 和 EPWM1B 分别来自 1A 和 1B、则可以使用软件强制功能将空闲状态设置为低电平。 更多详细信息、请参阅以下寄存器

    您是否在主动高互补模式下使用死区模块? 如果是、由于死区模块位于动作限定器之后、您需要使用跳闸区模块在空闲状态下将这两个信号都置为低电平。

    此致、
    Harisyam