Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, SYSCONFIG, C2000WARE
器件型号: TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE
我推出了一个具有 TMS320F28388D 器件的电路板、它使用 FTDI 芯片与 SCIA(引脚 GPIO8 和 GPIO9)通信。 以下代码支持读取字符并将其发送回终端 (9600 波特、8、N、1)。

当我发送一系列单个字符(例如“k“)时、返回在大约 30%的时间内损坏(见下文)。

我从 TMS320F28388D 监控了 GPIO9/19、并注意到停止位正在下降、从而导致该问题。 否则、信号是干净的、并且具有正确的时序和振幅。 它只是导致损坏的停止位。
我曾谘询该论坛、并获建议增加以下内容: