Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010957
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TIDA-010957
您好、
我目前正在研究 TIDA-010957 参考设计(基于 GaN 的 15kW 双向三相加中性飞跨电容器)
我已经详细介绍了设计指南和应用手册 (SDAA195)、并想继续在 C2000 MCU 上实施固件。 您能告诉我 TI 是否为 TIDA-010957 提供了任何示例代码或固件工程
谢谢你。