This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:F28377S LaunchPad 支持 USB CDC

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1662693/c2000ware-digitalpower-sdk-usb-cdc-support-on-f28377s-launchpad

器件型号: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28377S

您好、

我是否可以 使用 USB 信号 (D+、 D−和 GND) 通过 GPIO42 (USBDM) 和 GPIO43 (USBDP) 上的 LaunchPad 接头将 TMS320F28377S LaunchPad 直接连接到 PC、并让器件 在 PC 上枚举为 USB CDC(虚拟 COM 端口)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    虽然 F28377S 芯片本身包含 USB 外设、但 ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">LAUNCHXL-F28377S 物理板缺少连接到外设引脚的专用 USB 数据连接器。  
    因此、如您所述、您将需要使用蓝色接线。  请确保引脚正确映射(USB 信号到 GPIO 引脚)

    ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">此致

    ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">Siddharth