This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-ROM EP:外部振荡器连接

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1661650/tms320f28377d-ep-external-oscillator-connection

器件型号: TMS320F28377D-ROM EP
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此帖子、以便他在需要时回复。

 

我对 28377FD 外部振荡器有一个疑问。

我使用的是 20MHz 外部振荡器、

振荡器的 GND 连接到 2837D 的 VSSOSC (122)、

但振荡器的电源 VDDOSC 未连接到 28377D。 (由于电路图错误)

但是、固件下载和功能正常工作。

即使未连接 VDDOSC、是否也要使用外部振荡器时钟?

或者、我很好奇是否使用内部振荡器运行。

由于电路图错误、未连接。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    由于器件可能使用内部振荡器进行系统时钟、固件下载可能会有效。  为了使器件从外部源(在本例中为 XTAL)生成系统时钟、VDDOSC 引脚必须连接到 3.3V 电源轨。  VDDOSC 是外部振荡器电路 的电源、必须从外部为其供电才能使晶体振荡器正常工作。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。 请参阅客户的跟进咨询。

    如有其他疑问、我会写信给您。

    该电路使用外部振荡器、外部振荡器的电源未连接到 DSP 的 VDDOSC。

    外部振荡器的时钟被输入到 DSP 的 X1、而 X2 被设置为 NC。

    DSP 的 VSSOSC 连接到外部振荡器的 GND。

    问题 1: 一般功能、如程序下载和执行、是可能的。 我想知道这个操作是由外部振荡器还是由 DSP 的内部振荡器(或晶体)供电。

    问题 2. 如果在 DSP 未连接到 VDDOSC 时将振荡器输出时钟施加到 X1、我想知道 DSP 是否识别到该时钟。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    ]问题 1. 一般功能、如程序下载和执行、是可能的。 我想知道此操作是由外部振荡器还是由 DSP 的内部振荡器(或晶体)供电。

    JC:通过 CCS 或 uniflash 下载的程序将使用 10MHz 内部振荡器、而不是外部时钟。  执行代码是可行的、但代码将检测到由于外部振荡器未上电而导致时钟丢失、并会自动切换到内部振荡器。  在这种情况下、执行将以低得多的速度运行。

    ]问题 2. 如果在 DSP 未连接到 VDDOSC 时将振荡器输出时钟施加到 X1、我想知道 DSP 是否识别到该时钟。

    JC:不会、外部时钟将无法识别。  器件将检测到时钟丢失、并自动切换到内部振荡器以使器件运行、而不会因时钟丢失而卡住。  MCD(时钟丢失检测)可作为 ISR 进行处理、以便在未检测到时钟时能够有效地处理。  通过 ISR、用户可以灵活地拥有处理程序或机制选项、以便针对时钟丢失发出警报(例如,切换 GPIO 以驱动 LED 来指示时钟错误,或执行其他操作)。  在这种情况下、由于用户可能没有 MCD 处理程序、因此时钟已默认为内部振荡器。

    此致、

    Joseph