Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C
器件型号: TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C
您好:
我正在使用 2 个 CLB 块开发一个应用、用于交互和交换信号。
使用 CLBx_OUTy 信号作为另一个 CLB 的全局多路复用器上的输入可以正常工作、但如何确保没有输入不稳定性、并且(如果可能)只有 1 个周期延迟?
a) AOC 上的旁路 (CLB_OUT_COND_CTL_x.ASYNC_COND_EN = 1) 且 CLB_INPUT_FILTER.PIPE (x)= 1?
表示 OUTLUT 的直接输出、无需输入内的管道锁存器同步和同步。
b) 在 AOC 和 CLB_INPUT_FILTER.PIPE (x)= 0 上没有从 OUTLUT 旁路 (ASYNC_COND_EN = 0)?
这意味着输出调节块上的 OUTLUT 锁存器同步信号和通过全局多路复用器的延迟是可忽略不计的、因此该信号可以直接由另一个 CLB 逻辑块使用、而无需管道锁存器。
c) 两者都需要? 它是否会提供 2 个周期的延迟?
其他问题:
关于 GPREG 输入的声明。 他们是否需要激活管道锁扣? 我没有找到任何关于它的东西。
TMS320F280049C 呢? 它不实施 PIPE 输入锁存器。 它是否可以与 AOC 模块一起使用? 这是因为它只会在时钟沿上升到 100MHz、而不是在时钟沿上升到 120MHz?
btw:CCS syscfg 工具允许激活 GPREG 输入的输入滤波器、这对我来说没有意义。