This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SYSMCU-EVM:SOM 独立版在安装后不会打开

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1663698/f29h85x-som-evm-sysconfig-stand-alone-does-not-open-after-installation

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

 

我独立安装了 SysConfig 并尝试运行它。 当我尝试调试并在事件日志中查看时、会得到以下信息:

故障应用程序名称:nw.exe、版本:0.94.0.0、时间戳:0x665bfc50
故障模块名称:Ntdll.dll、版本:10.0.26100.8521、时间戳:0xccc028d4
异常代码:0xc0000005
故障偏移:0x0000000000164747
故障进程 ID:0xAF9C
故障应用程序开始时间:0x1DD10450525FB25

此外、
当我检查任务管理器时、SysConfig 实例将打开、但在几秒内自行关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    您能告诉我您使用的是哪个版本的 sys config 独立工具吗? 您尝试调试自定义.syscfg 文件、还是从 f29h85 SDK 调试? 如果是后者、您能告诉我什么是 SDK 版本和示例路径?

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本 为 1.27。 每次都发生这种情况、即使我不使用 syscfg 文件也是如此。 我认为这也不是因为 SDK 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我只是打开、syconfig 也不能打开或工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    这似乎是与 SysConfig 独立 GUI 相关的问题、而不是与 SDK 相关的问题、让我在 SysConfig 团队中循环操作。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed — 什么是主机操作系统和版本? 我假定某些版本的 Windows 基于文件名。

    您是否还可以打开 DOS 命令窗口并运行:

    > C:\ti\sysconfig_1.27.0\nw\nw.exe “C:\ti\sysconfig_1.27.0“

    (如果您在其他位置安装了 1.27,请调整该位置的路径)

    有什么事发生了吗? 命令窗口中是否有任何输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 Windows 11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我运行命令时、它不会提供日志或输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将提请 SysConfig 专家注意此主题以供进一步分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、  
    如果您只是尝试运行 nw.exe(即在 C:\ti\sysconfig_1.27.0\nw\打开文件资源管理器、然后双击 nw.exe、是否会显示一个窗口并显示 Node-Webkit 版本? OR 行为相同(没有显示窗口且进程退出)。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    没有窗口出现、进程退出。 我也尝试过。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只会打开只能在任务管理器中查看的实例、但 会立即关闭   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为任何混淆表示歉意、我错误地单击了“此已解决我的问题“按钮。

    您突出显示的要点对您没有帮助、而且以前也尝试过。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、感谢您的尝试。  

    nw.exe 和整个 node-webkit 目录直接从这里拉: nw.js 我们在我们的系统上没有看到这个特殊的问题,因此领先的理论是,也许有一些安装问题,也许是一些防病毒/保护软件阻止 nw.exe 运行。  

    如果安装了 Code Composer Studio、是否能够打开 syscfg 文件?  

    您是否可以尝试从上面的站点下载 Windows 版本的 node-webkit? SysConfig 1.27.0 使用 0.94 版 nw。  

    您是否看到任何阻止 nw.exe 进程的消息或日志? 在我的系统上、一些可执行文件被我们的系统保护软件阻止... 但并非 nw.exe 具体如此、但您的公司可能有所不同。  

    Martin