Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH
器件型号: TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 UNIFLASH
概述:
我正在使用 dcan_flash_programmer、它的执行过程中没有报告错误;但是、在编程完成时、我看不到 F28388D controlCARD 上预期的闪烁行为。 我随附了一个 ZIP 文件、其中包含我的 CAN 闪存内核代码和修改后的 dcan_flash_programmer、以供审核。
我已经做了第二个阶段 CAN 引导加载程序或内核、用于通过 CAN 将应用程序映像刷写到 F28388D 中。 这是通过使用提供的 SCI 内核并将协议交换或更改为 CAN 来完成的。 我刷写的应用程序映像是 TI 为 F28388D 提供的 led_ex1_blinky 示例、未进行任何改动。
用于内核和应用程序映像的 SCI-8 格式的 txt 文件是使用 CCS Theia 版本 20.5.1 并使用十六进制实用程序生成的。 范围也仅刷写到 CPU1。
我一直在使用 C2000Ware (V 26.01.00) 实用程序中提供的 TI dcan_flash_programmer、经过小改动即可支持 F28388D。 这些更改是严格隐蔽的字符串验证更新以及一个布尔值添加、以模拟其他 MCU 的验证行为、不会影响数据解析、格式化或传输逻辑。
闪存编程器编译成功、似乎完成了内核和应用程序加载阶段。 但是、完成后、 F28388D 控制板上的 D1 (LED 1) 不会闪烁、表明该过程中某个位置发生了故障、而不会引发显式逻辑错误。
硬件:
F28388D 控制板由硬件 SW 2 设置为 CAN 引导模式。 PC 通过 USB - PCAN 连接器和分线板连接到 F28388D、分线板连接到外部 CAN TXRX 、其 CAN RX 和 CAN TX 线路分别连接到 GPIO 36 和 37。 我已经研究了 CAN RX 和 TX 线路、确认数据确实通过收发器传输。 这让我怀疑软件可能是我头痛的罪魁祸首。
最终控制台输出:
C2000 CAN 固件升级程序
版权所有 (c) 2022 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。以设置为 1 MBit/s 的比特率初始化 CAN USB-C1
调用 f021_CANFD_DownloadImage
正在将 C:\Users\270018183\workspace_ccstheia\led_ex1_blinky\cpu1_RAM\led_ex1_blinky.txt 下载到器件...0
Aa.
8.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
0
0
0
0
0
40
0
8b.
99
...
Fe
61.
82.
Fe
69
FF
6.
0
0
9A
6.
0
0
0
内核已加载
...
97
6.
0
1.
9A
6.
0
0
0
应用程序加载已完成
C:\ti\c2000\C2000Ware_26_01_00_00\utilities\flash_programmers\dcan_flash_programmer\Debug\dcan_flash_programr.exe (process 40784) 退出并具有代码 0。
要在调试停止时自动关闭控制台、请启用“工具“->“选项“->“调试“->“在调试停止时自动关闭控制台“。
按任意键关闭此窗口。 。 。
调试的最终输出:
“dcan_flash_programmer.exe“(Win32):已加载“C:\ti\c2000\C2000Ware_26_01_00_00\utilities\flash_programmers\dcan_flash_programmer\Debug\can_flash_programmer.exe“。 已加载符号。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\msvcrt.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\PCANBasic.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\msvcp_win.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\comboase.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\version.dll“。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\bcryptpriatives.dll“。
线程 0xfc0 退出了代码 0 (0x0)。
'dcan_flash_programmer.exe'(Win32):已加载“C:\Windows\SysWOW64\kernel.appcore.dll“。
线程 0x473c 退出了代码 0 (0x0)。
线程 0x7908 退出了代码 0 (0x0)。
线程 0x41a8 已退出代码 0 (0x0)。
线程 0xad78 退出了代码 0 (0x0)。
程序“[22936] dcan_flash_programmer.exe“退出代码 0 (0x0)。
问题:
- 我查看过的 dcan_flash_programmer 是否还有其他一些限制可以解释这种症状?
- 我的自定义内核中是否缺少需要包含的内容?
- 我的 CAN 协议是否有问题?
- 此问题的一些可能原因是什么?
附件: