Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1, F29H850TU, LP8758-E3, TPS3840, TPS65261-1
器件型号: F29H850TU
主题中讨论的其他器件: LP8758-E3、 TPS3840 、UCC25800-Q1、 TPS65261-1
您好、
TI 是否建议使用基于现有 DC/DC 转换器的 F29H850TU 电源设计?
我正在寻找一种具有 24V 标称输入电压(无功能安全要求)的工业环境设计。 除了 F29 所需的电压 (3.3V 和 1.25V) 以及强制序列和压摆率外、我们还需要+5V。
我曾查看 TPS650366 (TPS65036604RAYRQ1 或 TPS65036605RAYRQ1)、但它看起来此 PMIC 尚不可用、或者仍有一些文档缺失(例如 OTP 参数)。
谢谢、此致、
Patrick