器件型号: F29H850TU
修订版 B/C F29H85x 上的安全密钥配置失败? 在 F29 中无法使用 CST 执行 KP? 如何使用 Cyber Shield 工具套件在修订版 B/C F29H85x 上进行关键配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: F29H850TU
修订版 B/C F29H85x 上的安全密钥配置失败? 在 F29 中无法使用 CST 执行 KP? 如何使用 Cyber Shield 工具套件在修订版 B/C F29H85x 上进行关键配置?
注意: 器件不应已刷写包含具有加密解锁扩展的证书的程序(F29x SDK 示例中的默认值)。 此扩展会禁用 HSM、因此不会传递对 loadhsmRT 的调用。 解决方案是擦除闪存以删除具有此扩展名的 cert。
SR_20(修订版 B/修订版 C)OTP Keywriter 二进制不包含在安全二进制插件中
安全二进制文件插件仅提供 SR_10(修订版 A) OTP Keywriter 二进制文件。 使用 修订版 B 或修订版 C 器件的用户 必须从 SBL Keywriter 包 v26.00 以后的版本单独获取 SR_20 特定的 OTP Keywriter 二进制文件 — 该软件包不会捆绑在插件中。
如果您已经具有 OTP Keywriter v26.00 及更高版本的软件包、则需要在该工具的 Provisioning 步骤中修改预填充的 OTP Keywriter 二进制路径。
“C:\ti\otp_keywriter_f29h85x_sr_20_26_00_00\sbl_keywriter\keywr_bin\f29h85x\sr_20\otp_kw_f29h85x_hs_fs.hsmimage.bin“