This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:SysConfig 独立版在安装后不会打开

Guru**** 2977390 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1664641/f29h850tu-sysconfig-stand-alone-does-not-open-after-installation

器件型号: F29H850TU
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 F29H85X-F29H85X-EVM SOM

F29H85X-SYSMCU-EVM:SOM 独立版在安装后不会打开

您好:

 

我独立安装了 SysConfig 并尝试运行它。 当我尝试调试并在事件日志中查看时、会得到以下信息:

故障应用程序名称:nw.exe、版本:0.94.0.0、时间戳:0x665bfc50
故障模块名称:Ntdll.dll、版本:10.0.26100.8521、时间戳:0xccc028d4
异常代码:0xc0000005
故障偏移:0x0000000000164747
故障进程 ID:0xAF9C
故障应用程序开始时间:0x1DD10450525FB25

此外、
当我检查任务管理器时、SysConfig 实例将打开、但在几秒内自行关闭。


此外、通过命令提示符打开 SysConfig 也不起作用。 我已经尝试下载并重新安装,它也不工作. 我也尝试直接运行 nw.exe 文件、但情况是相同的。  
它会在任务管理器中打开几秒钟,并在没有任何窗口打开的情况下崩溃和关闭。  

请紧急就此提供协助。