This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:有关功能安全相关设计信息

Guru**** 2976820 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1661378/tms320f28p650dk-regarding-the-functional-safety-related-design-information

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: C2000-MIDAS 、SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB、 C2000WARE

尊敬的专家:

客户正在考虑使用 F28P650、并且其应用需要功能安全。

问题 1:对于 SDL (C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB)、是否有计划为 F28P65x 提供经过认证的 SDL 版本并提供合规性支持包 (CSP)?

问题 2:是否可以提供以下文件?

  • 器件 FMEDA:SafeTI 可调 FMEDA /MIDAS FMEDA 数据库
  • 安全分析报告 (SAR)
  • 安全报告
  • 安全报告摘要、包括 DFA 和共因失效分析

问题 3:能否确认最新版本的 C2000 MISRA-C 政策 (SPRACB3) 是否 为 “SPRACB3–2017 年 9 月“?  此外、是否有任何关于 MISRA C:2025 支持和/或 MISRA C++ 支持的政策或路线图?

我们想确认上述信息是否可用、以及是否有任何计划的可用时间表。 由于客户已经签署了 NDA、如果可以通过联系当地的销售团队来获取此信息、那么您可以相应地进行回复会有所帮助。

 我将循环此线程。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?  通过私人聊天进行回复也是不错的。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新? 通过私人聊天进行回复也是不错的。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:对于 SDL (C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB)、是否有计划为 F28P65x 提供经过认证的 SDL 版本并提供合规性支持包 (CSP)?

    对于 F28P65x、我们在 C2000Ware 中有一个 SDL(在 libraries/diagnostic/下)。 但是、它未经认证、也未按照完全功能安全质量流程开发、因此虽然我们可以分享一些相关的测试报告、但没有完整的 CSP。 C28 自检库和 CLA 自检库中还有两个额外的 F29P65x 测试库。 这两个器件已通过认证、并包含 CSP。 我将讨论 NDA 状态并与 FAE 分享这些链接。 有关更多详细信息、请参阅器件功能安全手册的诊断库部分。

    Q2:是否可以提供以下文档?

    这些也可通过 NDA 申请获取。 再说一次、我将与 FAE 联系。

    [引用 userid=“402494“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1661378/tms320f28p650dk-regarding-the-functional-safety-related-design-information ]Q3:能否确认最新版本的 C2000 MISRA-C 政策 (SPRACB3) 是否 为 “SPRACB3–2017 年 9 月“?  此外、是否有任何关于 MISRA C:2025 支持和/或 MISRA C++ 支持的政策或路线图?

    此文档已过期。 当我们共享 C28x 和 CLA STL 包时、其 CSP 中的 MISRA 报告将包含更新的策略信息。 这些 F28 STL 项目遵循 MISRA C 2012。 目前没有迁移它们的计划。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    我能够与 FAE 协调并共享文档。 感谢您的帮助。

    此致、
    正常