This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:自动执行 F29H85x 器件上的 ERAD 内核布线

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1664879/f29h850tu-automating-erad-core-traces-on-f29h85x-devices

器件型号: F29H850TU

在研究了在 F29H85x 器件上启用、收集和查看 CCS 内核心跟踪的能力后、我想知道这是否可以 通过命令行来完成、而不是通过 IDE 手动交互、因此我遇到了以下与此相关的问题:

  • 是否可以将 ERAD 模块配置为通过脚本接口为调试会话执行内核跟踪? 有没有这方面的例子?
  • 捕获跟踪后、如何将数据导出到主机上的文件以进行后处理?
  • 是否有文档描述核心跟踪格式以便对数据进行解码?

此致、

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以将 ERAD 模块配置为通过脚本接口为调试会话执行内核跟踪? 是否有这方面的示例?

    可以使用 CCS 脚本启用 PC 跟踪并从脚本控制台转储 PC 跟踪寄存器 ( https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.1.1/ccs_debug-scripting.html)。 如果 CCS 团队需要有关 CCS 脚本的帮助、可以创建单独的线程。

    我不知道这种现有的例子。

    捕获跟踪后、如何将数据导出到主机上的文件以便进行后期处理?

    该申请已提交给 CCS 软件团队、将添加到即将发布的版本中。 应该具有导出选项、以导出 CCS 中显示的跟踪表的 csv 或 txt 文件。

    或者、您可以将 PC 跟踪的内存视图转储到 txt 文件、并在脚本脱机的情况下进行 POST 处理

    是否有文档描述核心跟踪格式以便对数据进行解码?

    PC 跟踪缓冲器基址和寄存器记录在 ERAD 寄存器部分中。

    PC 跟踪存储器视图如上所示。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    感谢您的快速答复和有用信息。 这样做足以让我开始工作、如果需要、我将根据您向 CCS 团队建议的脚本编写问题单独提交一个主题。

    我很高兴听到跟踪申请已导出、该申请将在 CCS 的即将发布版本中提供。

    此致、

    丰富