器件型号: F29H850TU
您好:
在 SYSCFG 中添加系统安全性时、链接器脚本由工具生成、SECURE_GROUP 在存储器中使用。
这不能满足我们的需求、因为我们不想修正与 SECURE_GROUPS 关联的所有区域的大小。
相反、我们仅使用存储器来指定专用于应用程序的存储器区域、然后使用输出段创建不同的区域(例如:CODE_QM、CODE_ASIL_C、CODE_SHARED)。 这样,我们不需要为每个指定大小,它们的大小将根据软件的演变自动调整。
然后、在每个输出段(或最终每组输出段)前后使用标签、我们能够一次又一次地配置范围(只要不修改输出段列表)。
在 F29 的 CLANG 文档中、指示 SECURE_GROUP 可以用于输出段、但现在我如何在在线文档中发现、对输出段的 SECURE_GROUP 支持已被弃用、未来可能会被删除、这对我们来说是个问题。

所以
1 将来是否会删除此支持? 如果是、为什么? 有没有可能避免这种情况?
2 如何将 SECURE_GROUP 与输出段一起使用? 是否有办法了解链接器的理解(我在映射文件中搜索了 SECURE_GROUPS 的名称,但没有找到任何内容)?
谢谢你