This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:是否可以使 CAD 模块按功能分组

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1664654/f29h859tu-q1-do-we-have-the-cad-module-that-pin-is-grouped-by-function

器件型号: F29H859TU-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

你好、团队  

我向我的客户询问这个问题。

我的客户设计了自己的原理图和布局、因此他们需要从布局的角度考虑哪个引脚使用哪个功能

我向他们提供 CAD 模块: https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=F29H859TU-Q1&package=ZEX&pin=256&sid =0199f033e9ea0050269e243095c00507d001307500838&c=1

但该引脚按物理引脚序列进行组、例如 R7、R8、R9... image.png

image.png

他们想与我们联系、确认我们是否有按功能对引脚进行分组的 CAD 模块?(例如 EPWM、ADC...)

BRS

Shuqing