This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:IPC 中断优先级

Guru**** 2986210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1664680/tms320f28p650dk-ipc-interrupt-priority

器件型号: TMS320F28P650DK

您好、

第 3.4.5 节“技术“中列出的信息组和优先级。 REF 手册 — SPRUIZ1B、IPC 中断位于何处? 我没有看到其中列出了它、也没有看到关于它映射的任何信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jwalant,

    在第 3.4.5 节中可以找到 IPC 中断、具体如下面的表 3-2 所示。



    命名约定与预期略有不同、但这可以通过在 syscfg 中添加 IPC 中断并注意默认名称来确认



    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。