This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:仿真和设计工具 (SFRA GUI 和放大器;数字 CMPENSATOR GUI)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE, TIDA-01604, CONTROLSUITE, PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1665032/c2000ware-digitalpower-sdk-simulation-and-design-tools-sfra-gui-digital-cmpensator-gui

器件型号: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE 、SFRA 、C2000WARE、 TIDA-01604、 PMP23338

尊敬的 TI 社区:
我目前在调整工程 ID :TIDA-01604 的数字补偿器 时面临一个问题、因为我有一个新版本的 controlSUITE。您可以指导如何根据工程进行调优、因为我正在使用最新版本、以前的版本不适用于此情况、并且在哪里可以找到用于启动 SFRA 的.A00 文件、并且还想知道如何生成.A00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    您可以  从“C:\ti\C2000War Ware_Digital:Power_SDK_5_06_00_00\libraries\sfra\gui“中下载 C2000-DPSDK 5.06v 并使用 SFRA 库。 我会推荐 PMP23338(新的紧凑型)设计、而不是 TIDA-01604(过时版本)、这是更好的图腾柱 PFC 替代产品。

    连接 SFRA 时、可以取消选中“Boot on connect“、并且无需拥有引导文件。 只需配置波特率和 COM 端口即可建立连接。

    您可以参阅用户指南、如下所示
    C2000Tm 软件频率响应分析器 (SFRA) 库用户指南(修订版 A)

    谢谢、

    Shashank