Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, TIDM-1010
器件型号: TMS320F280025
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 支持团队:
我们目前正在为 HVAC 室外单元开发一个 PMSM 压缩机电机控制应用 、 该应用采用 TMS320F280025 控制器、具有基于 eSMO 的无传感器 FOC 控制。
系统详细信息:
•MCU:TMS320F280025
•电机类型:PMSM 压缩机电机
•控制方法:使用 eSMO 的无传感器 FOC
•PWM 频率:6kHz SVPWM
•电流检测拓扑:单分流器
•直流母线电压:310V 直流
•PFC 电压:375V DC
•使用的 Ware_Motor:C2000TM Control_SDK_5_04_00_00
•参考工程:tidm_02010_dmpfc\f28002x
我们在定制电路板的电机运行期间面临多个问题、并向 TI 专家团队索取指导。
问题 1:电流检测不稳定性
当压缩机关闭时、电机电流反馈保持稳定。 但是、在电机开始运行后、ADC 电流反馈会变得不稳定并有噪声。
观察结果:
•在 PWM 运行期间、电流波形变得不稳定
•问题严重性随着电机转速/负载的增加而增加
•怀疑 PWM 开关噪声耦合到 ADC 检测路径中
•已审查 ADC 触发时序和硬件路由、但问题仍然存在
问题 2:速度波动
命令的电气频率与实际运行频率不匹配。
观察结果:
•电频率波动约为±5Hz 至±10Hz
•波动会以较高的速度增加
•速度振荡显示为周期性、而不是随机
问题 3:eSMO 估算精度
我们怀疑 eSMO 估算在电机运行条件下的不稳定性。
问题:
- 我们如何验证 eSMO 估算误差是否由嘈杂的电流反馈引起?
- 哪些 eSMO 参数对于高负载压缩机应用最关键?
- 在较高电气频率(高达 480Hz 电气频率)下、是否有针对 eSMO 的建议调谐程序?
问题 4:高电气频率下的振动和电流尖峰
在负载条件下、较高的电气频率下会出现机械振动和电流尖峰。观察结果:
•空载条件下无振动
•半负载振动始于 240Hz 左右的电气频率
•满载振动始于大约 120Hz 至 140Hz 的电气频率
•在振动条件下、电流尖峰会增加
问题:
- 不稳定的电流检测产生的扭矩纹波是否会导致压缩机振动?
- 是否有任何推荐的方法来减少无传感器压缩机控制中的扭矩纹波?
- 6kHz PWM 频率是否足以支持压缩机 PMSM 运行、或者应该使用更高的 PWM 频率?
- 是否有与压缩机谐振或振动缓解相关的 TI 应用手册?
我们希望得到有关以下方面的任何建议:
•ADC 采样时序
•eSMO 调优和电机参数调优
•单分流器电流重构
•PWM/死区时间优化
•降噪技术
•特定于压缩机电机的 FOC 注意事项
感谢您的支持。
此致、
Navaneeth Kumar