请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F280039
您好的团队、
我向我的客户询问这个问题。
最初、我的客户使用引脚 95 输出 EPWM8B 波形

现在、由于他们需要向 EPWM8B 波形添加一些逻辑、因此他们希望将 EPWM8B 连接到 CLB、然后经过一个过程后、将 CLB 输出连接到引脚 95
对于 EPWM1~EPWM4、我们可以使用覆盖功能直接将 CLB 输出到 ePWM 物理引脚

对于 epwm8B、如何将 CLB 输出直接连接到 EPWM8B 引脚(引脚 95)?
以下操作是否可以实现该功能?
首先禁用 EPWM8B 引脚配置 
然后将 CLB 输出连接到 XBAR



这里的 Xbar 是什么? 是 CLB OUTPUTXBAR 还是 CLBXBAR 还是其他 XBAR?
BRS
Shuqing