Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我正在测试 PWM 示例 ex3。
我略微更改了示例、将 ePWM2 的 PHS 寄存器更改为 0、因此 ePWM1 和 ePWM2 将输出相同的 PWM、没有相移。
接下来、我在空闲环路中添加一个延迟函数、如下所示

并将 cmd 更改为 FLASH:

运行示例时、我发现 ePWM 正在输出正确的波形:

接下来、我暂停 CPU(PWM 仿真模式也设置为自由运行):

然后 PWM 再次恢复正常、具有相同的占空比、周期和相位。

我无法想象停止 CPU 会如何影响 ePWM、尤其是 RAM 命令配置中不会出现此问题。
此外、如果我删除了延迟函数、就不会发生这个问题。
我猜延迟代码可能存在问题、但我无法想到它如何连接到 PWM 功能。
您是否知道根本原因是什么?
我在此处附加了项目、但可以从原始 ex3 示例开始 (c2000ware 26.1)
此致、
挂起