This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:ADC 样本

Guru**** 2998660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1665185/tms320f28374s-adc-sample

器件型号: TMS320F28374S

在 TMS320F28374S 的 CCS 工程中、添加或删除把手(理论上这不会影响 ADC 采样或控制环路执行,甚至在运行时也不会调用)会导致充电模块的实际输出电流出现固定偏置。 这是在严格的条件下发生的、即只有代码已更新、而完全没有对硬件进行任何更改->这可能是什么原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    该问题 不 是由句柄的逻辑引起的、这是由于 在添加或删除任何代码时编译器和链接器重新组织存储器布局导致的、这会损坏或移动关键控制循环变量。

    机制

    在 TMS320F28374S 上、当您添加或删除代码(甚至是死代码)时、链接器会为所有未显式固定到特定位置的变量重新分配存储器地址。 这可能导致:

    1. 存储器分配冲突 — ADC 采样或电流控制循环中使用的变量会重定位到与其他存储器操作(例如,DMA、CLA 或栈活动)重叠或被其他存储器操作损坏的地址 1.

    2. 执行时序移位 — 如果控制循环从闪存运行,则代码重组会更改对齐和缓存 /预取行为、从而更改 ADC 到 PWM 的延迟。 在快速电流环路中、即使是亚微秒级的时序变化也表现为一致的输出偏置 2.闪存段需要 128 位对齐、任何代码大小变化都可能在关键功能相对于闪存组边界和等待状态边界 3的填充位置发生移位。

    3. 与优化相关的变量损坏 —同一器件 (TMS320F28374S) 上的直接类似情况表明、添加/删除函数会导致计数器变量行为异常(范围从 0–0x7F 到 0–4 折叠)、这完全是由于链接器存储器重新分配所致。 该问题对优化级别敏感、并在将变量显式分配给存储器段 1 时消失。

    见解

    行动 安全
    #pragma DATA_SECTION(variable, "section_name") 用于所有关键控制环路和 ADC 相关变量 防止链接器在代码更改时重定位它们
    将时间关键型控制功能分配给 .TI.ramfunc 部分 消除了闪存等待状态/对齐时序灵敏度
    启用 -w 链接器选项并将所有段显式放置在 .cmd 文件中 防止默认分配算法产生不可预测的放置 4.
    比较 .map 两个版本之间的文件 准确标识移动了哪些变量/函数的地址

    诊断步骤

    .map 为这两个构建(使用和不使用句柄)生成链接器文件并对它们进行比较。 在与电流基准、PI 控制器状态、ADC 结果缓冲区或校准偏移相关的变量中查找地址变化。 地址移入有问题区域的变量是固定偏置的来源。

    后续: 您是否 .map 在两个编译版本之间比较了链接器文件、以确定哪些特定控制循环变量或函数更改了存储器地址?


    1. TMS320F28374S:.cmd 文件配置和优化级别将影响变量的值
    2. 快速电流环路库应用手册 (SPRACB8A)
    3. TMS320F2837xS 技术参考手册 (SPRUHX5I)
    4. 《在 TMS320F28xxx 上的内部闪存中运行应用程序》(SPRA958L)

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解这一点。 比较映射文件后、代码中几乎所有变量的地址似乎都发生了偏移。 如何具体确定哪些变量已重定位到有问题的存储器区域中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我们的记忆 SME 将在 24 小时内回复您。

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liu、

    没错、当添加/删除代码时、链接器会移动 几乎所有内容。 关键不是查找移动了哪些变量(它们都移动了)、而是查找哪些变量移动 到了存在访问冲突或时序问题的存储器区域。 以下是如何系统地缩小范围:

    步骤 1:按函数过滤、而不是按地址更改过滤

    在.map 文件 diff 中、忽略与控制循环无关的变量。 仅关注 以下类别:

    可变类别 水平
    ADC 结果缓冲器 原始 ADC 读数、平均样本
    电流/电压基准 IREF、Vref、设定点
    PI/PID 控制器状态 积分累加器、误差项、输出
    校准偏移 ADC 偏移、增益校正值
    PWM 占空比变量 占空比输出、比较值

    步骤 2:检查是否存在存储器区域边界交叉

    对于上面的每个变量、检查其新地址是否跨越到 有问题的区域 1:

    • 具有 MSEL 且配置为 CLA 共享 的 LSx RAM — 如果仅 CPU 变量落在 CLA 有权访问数据的 LS RAM 块中、则 CLA 可能会覆盖它 2
    • DMA 使用的 GSx RAM 块 — 如果控制变量移动到 DMA 正在主动传输 ADC 结果的 GS RAM 区域、则 DMA 写入可能会将其损坏 2.
    • 栈溢出接近 —如果变量更接近栈边界、ISR 嵌套期间的栈增长可能会破坏这些变量

    第 3 步:最终测试

    不要通过数百个地址更改来寻找、而是 固定您的关键变量并确认修复:

    // Pin ADC and control-loop variables to a dedicated section
    #pragma DATA_SECTION(adcResult, "ctrl_data")
    #pragma DATA_SECTION(piIntegral, "ctrl_data")
    #pragma DATA_SECTION(currentRef, "ctrl_data")
    #pragma DATA_SECTION(dutyOutput, "ctrl_data")
    
    // In your .cmd file, assign this section to a fixed, conflict-free RAM block:
    SECTIONS
    {
        ctrl_data : > RAMGS4, PAGE = 1  // Use a GS RAM block NOT used by DMA
    }

    然后再次添加/删除手柄。 如果偏置消失、您已确认根本原因。 如果仍然存在、还要将控制 ISR 函数移至 RAM:

    #pragma CODE_SECTION(controlLoopISR, ".TI.ramfunc")

    这消除了在快速电流环路中导致一致偏置的闪存对齐/等待状态时序偏移 1.

    摘要

    您不需要确定  移动到坏区域的确切变量。 实际方法是:

    1.  使用将所有控制关键型变量固定到显式、无冲突存储器段 #pragma DATA_SECTION
    2.  使用将控制 ISR 移至 RAM .TI.ramfunc
    3. 使用和不使用句柄重建 —无论代码如何更改、现在都应该消除偏差

    这是类似 TMS320F28374S 情况的确切分辨率、在这种情况下、变量行为完全由于链接器重新分配而发生变化 1.


    1. TMS320F28374S:.cmd 文件配置和优化级别将影响变量的值
    2. TMS320F2837xS 技术参考手册 (SPRUHX5I)

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fleenor:

    中断函数已经放置在中 .TI.ramfunc、但当我们也将中断中调用的另一个函数移动到后、问题就消失了 .TI.ramfunc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    您的发现确认了根本原因。 即使您的 ISR 本身位于 RAM 中、它 调用的函数 仍然位于闪存中。 当 CPU 从 RAM 分支到闪存中的 ISR 时、会导致等待状态损失、从而在控制循环中引入固定时序偏差 1.

    为什么这会导致固定偏置

    在快速电流环路中、实际中断延迟的总和为:触发延迟+ ADC 采样+硬件响应+上下文保存+ ISR 内的所有代码执行 1.添加或删除代码(甚至是死代码)时、链接器会移位该嵌套函数在闪存中的位置。 这会更改其相对于 128 位闪存组边界和预取/缓存行边界的对齐 2.结果是每次 ISR 执行时,等待状态周期的数量不同但一致,这会将 ADC 到 PWM 的更新时间移动固定的量,表现为恒定电流偏置。

    修复(您已执行的操作)

    移动被调用函数可以 .TI.ramfunc 完全消除 ISR 执行路径中的闪存访问。 RAM 具有零等待状态、因此无论工程中其他地方的代码如何更改、时序都是确定性的 2.

    今后的最佳实践

    确保  任何时间关键型 ISR 中的整个调用链都位于 RAM 中、而不仅仅是顶层 ISR 函数。 从 ISR 调用的任何函数(以及这些调用的任何函数)  也必须放置在中 .TI.ramfunc:

    #pragma CODE_SECTION(controlLoopISR, ".TI.ramfunc")
    #pragma CODE_SECTION(nestedFunction, ".TI.ramfunc")
    // Include ALL functions in the ISR call tree

    这可以使控制循环在添加或删除代码时不受链接器引起的闪存对齐变化的影响。


    1. C2000 实时控制参考指南 (SPRACW5A)
    2. TMS320F2837xS 技术参考手册 (SPRUHX5I)
    3. TMS320F28374S 升级问题 — E2E 论坛

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fleenor:

       感谢您的答复。