This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:有关从 JIRA 下载的硬件检查清单的一些问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1665049/tms320f2800157-some-questions-about-hardware-checklist-downloaded-from-jira

器件型号: TMS320F2800157

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我的客户正在检查他们的硬件原理图、我将检查清单发送给他们、从 confluence.itg.ti.com/.../ASMCSR: F28x_F28x Schematic_Checklist_rev1.xlsx 下载 

在此检查清单中、它包含以下项目:VPP 和 SOP、  

image.png

image.png

1.vpp 与 OTP 编程相关、客户对 OTP 进行编程时是否有任何要求?

2. SOP 是否表示引导配置引脚? 我们是否对引导配置引脚有时间要求?

BRS

Shuqing

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    否、该器件不需要 BOOT-REQ-002 和 PWR-REQ-004。 我将与团队合作、提供 F28x 器件适用 CSR 要求的指导列。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    您是否有 F2800157 的新原理图检查清单、SOP 和电源之间是否有任何序列要求?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    提醒一下、数据表是满足这些指南和要求的理想来源。 可 在此处找到 F2800157x 的电源序列要求。

    无论您是否使用内部 VREG、要求都不同。

    可能需要几周时间、我们才会有一些带宽来重新配置原理图检查清单。

    此致、

    Zackary Fleenor