This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如何证明 C2000WARE 和 SysConfig 的功能安全

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1664637/tms320f280039-how-to-prove-the-functional-safety-of-c2000ware-and-sysconfig

器件型号: TMS320F280039
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE

您好的团队、

我的客户需要提供工具链满足功能安全要求的证据。

对于 CCS、我们可以提供 TICQKIT: www.ti.com/.../SAFETI_CQKIT

C2000WARE 和 SysConfig、我们可以提供什么?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    C2000WARE (Driverlib) 和 SysConfig 明确归类为质量管理型 (QM) 并遵循基本质量流程。  因此、我们不能提供任何功能安全伪影。  

    对于 SysConfig、客户必须执行“输出验证“、以证明生成的代码与工具中完成的配置相匹配。

    对于 C2000Ware、在 安全关键型路径中使用或调用的驱动程序必须使用 标准软件组件鉴定 技术进行鉴定。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的答复。

    1.我们是否有材料来证明它?

    C2000WARE (Driverlib) 和 SysConfig 明确归类为质量管理型 (QM) 并遵循基本质量流程。

    2.如何进行输出 验证  

    客户必须执行输出验证、以证明生成的代码与工具中完成的配置相匹配。

    3. 软件组件认证的含义是什么

    使用 标准的软件组件鉴定 技术进行鉴定。

    4.客户想展示工具链符合 ASILB 要求,如何证明?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    1.可在 C2000Ware 的内部文档中找到该文档。 它提到、C2000Ware 遵循基本质量流程。

      2.对于输出验证,客户必须验证由 SysConfig 生成的输出文件的正确性。
    这 可以通过不同的方式实现。 一种方法是将 SysConfig 生成/配置的寄存器值 与 TRM 寄存器说明相匹配。

    3.识别在安全关键路径中使用的 API , 执行 功能、稳健性和故障注入测试,并生成代码覆盖率和测试报告

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    目前、客户需要向其终端客户提供工具链实现 ASIRB 所需的材料。

    我的理解是:

    1.对于 C2000WARE、我们只能提供这个 driverlib 是 QM 级、我们能否帮助 向客户提供一些材料来帮助他们向客户提供材料?

    为了 证明 ASIL B、客户需要 自己进行功能测试、稳健性测试和故障注入测试、并将文档提供给其终端客户。 此测试是否可在不同的项目中重复使用?

    2.对于 Sysconfig、我们能否提供一些 C2000WARE 等功能安全工件?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    1.对于 C2000Ware、每个版本都有一份测试报告。  本测试报告针对特定版本中添加的要求、涵盖了功能测试。  但是、本报告属于 SDK 级别、可能不能重复用于安全合规性。  

    如前所述、客户必须识别安全关键路径中使用的 API、并 执行 功能、稳健性和故障注入测试。

    2. Sysconfig 没有任何功能安全构件。

    此致

    Siddharth