This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:EPWM6 的引脚问题 — SysConfig

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666182/f29h850tu-pin-issue-for-epwm6---sysconfig

器件型号: F29H850TU

大家好、我尝试将多个 ePWM 实例一起使用。 但是、当我初始化 EPWM6 时、会引发引脚冲突 X1、X2 的错误。 它显示的另一个引脚已用于 GPIO 输入。 但是、我的应用只需要从 ePWM 到 CLB 的内部输入、并且输出来自 OUTPUTXBAR 初始化引脚。 请您立即就此提供帮助?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

      由于只需要内部输入、您是否可以尝试通过 EPWMXBAR(而不是通过物理引脚)配置 CLB 输入?

    例如-> EPWMXBAR_configureInput (EPWMXBAR_INPUT_EPWM6、EPWMXBAR_SOURCE_EPWM6_A);

    这会将内部 ePWM‑6 事件路由到 CLB 中、而无需接触任何外部引脚。

    谢谢、

    IRA