This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:查找与 TMDSEMU110-U 等效的参数

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, TMS320F28386D, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1664914/tmdsemu110-u-finding-an-equivalent-to-the-tmdsemu110-u

器件型号: TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: TMS320F28386D、 LP-XDS110

您好、

 我正在为一个工程寻找器件型号为 TMDSEMU110-U 的产品。 但是、它当前在您的网站上不可用。 我想知道它是否正在逐步淘汰、如果是、我可以使用什么设备来替换它。 我的目标是对 TMS320F28386D 进行编程。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    我看到这款产品在我这边有库存、但仍然有大量库存。 您可以再次尝试检查吗?

    您还可以使用此类设备连接到 MCU https://www.ti.com/tool/LP-XDS110 

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

     TMDSEMU110-U 对我来说缺货;这是否是位置问题(因为我在法国)?
    LP-XDS110 不工作、因为我需要 TRST 引脚、上面没有该引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:


    我将联系我们的 TI store 团队、了解它为什么会为您显示缺货。  

    我已经确认我们有超过 2000 个库存、因此很可能与库存无关、并且有更多的 IT 问题。 我会让你知道我听到了什么

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    我从 TI store 得到了反馈、表示它不支持取消映射的客户购买评估模块。 我会继续设置一个隐藏的链接并将其私下发送给您、以便您可以继续采购董事会。 请稍后从我那里等待

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    我已生成链接、应直接发送到您的电子邮件。 我已选择 1 作为申请数量、但如果您想额外购买、请告知我

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    这对我来说是完美的,但我没有收到链接(电子邮件: florian.herault@ame.ametragroup.com )。

    此致

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    自星期五起、链路已获批准、我相信在链路激活之前、TI store 有一些缓冲时间需要刷新。 请通过您的电子邮件了解详情

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我昨晚(法国时间凌晨 00:38)收到了带链接的电子邮件、第二封电子邮件是凌晨 2:10、表明我已下单、但事实并非如此。

    因此、我无法下订单、因为链接不再起作用。

    您能生成一个新的链接吗?

    注意

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:  

    您的链接上线后不久、似乎另一人设置了另一个链接、我们的 TI store 系统阻止了并发链接。 此外、当链接处于活动状态时、它会将所有用户的库存显示为缺货。 您能否再次查看该链接是否有效、或者 TI store 是否为您提供了现货库存?

    让我来看看我们的 TI store、了解一下替代方法是什么

    此致、

    彼得