This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:HRPWM - SFO 库源代码

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666359/tms320f28p650dk-hrpwm---sfo-library-source

器件型号: TMS320F28P650DK

下午好、

我们在航空航天应用中使用 TMS320F28P650DK、并利用 HRPWM 功能。 因此、我们将需要使用 SFO 库来校准 HRPWM 模块的 MEP。 但是、我们需要根据空间标准严格检查加载到设备上的所有源代码、目前我们无法通过以二进制形式提供的 SFO 库来执行此操作。 SFO 库的来源是否可以通过 NDA 与我们共享?

如果不是、以下校准程序是否是使用 SFO 的可接受替代方法?

  1. 启用 SFO
  2. 扫描器件的温度并记录计算出的 MEP 比例因子
  3. 生成内部温度传感器记录的计算值和结温的 LUT
  4. 在操作期间、在慢速后台例程中、测量器件的内部温度并通过查找表手动更新 MEP。

谢谢!

Neal Malackowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我与您的 FAE 分享了该指令。 他会联系你。

    此致、

    Masoud