This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SDK:F29H85X DCL 文档

Guru**** 3013590 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1659470/f29h85x-sdk-f29h85x-dcl-documentation

器件型号: F29H85X-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我们目前正在尝试使用 SysConfig 将 DCL 集成到 F29H85x 工程中。 遗憾的是、似乎只能配置控制器的单个实例、而我们的用例需要多个具有不同参数集的控制器。

此设置中仅支持一个控制器实例是正确的吗?

此外、是否有任何文档介绍 F29 SDK 的 DCL 实现? 到目前为止、我们找到的材料主要是 C28x 和 CLA 实现。 即使 SysConfig 中的“详细说明“似乎也侧重于 28 的 CPU 和 CLA。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对迟迟不答复表示歉意。 我正在研究这个问题、并将在周末之前作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 DCL 实现多个控制器、但局限性在于 SysConfig。 该工具只允许您使用一个控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 考虑到早期版本的 SysConfig 中没有此限制、是否可能在 SysConfig 中寻址或取消此限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们已经提交了一个错误,将努力解决这个问题。 同时、作为一种权变措施、您可以直接在代码中添加更多实例、无需使用 SysConfig。