This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 Ubuntu 上创建 CLI 工具链

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1667948/tms320f28p650dk-cli-toolchain-creation-on-ubuntu

器件型号: TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE

如何使用 Makefile 在 Linux 上构建自定义命令行工具链、并完全控制编译、链接、依赖项和整个构建过程?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parthiv:

    您可以按照这个一般过程进行操作

    1.安装 TI C2000 代码生成工具 (CGT) 并确保路径中有 cl2000、hex2000 等编译器二进制文件

    2.接下来将您的工程组织成如下文件夹:src(用于源文件)、include/(用于头文件)、lib/(用于库)等

    3.然后创建一个 Makefile、在其中为编译器、链接器定义变量、标志包含路径、库和目标可执行文件。 在这里、您可以添加规则以将每个.c 文件复制到.obj 文件中 (SDK 中应该有很多 makefile 示例)

    4.编译后、使用 F28P65 链接器命令将所有目标文件链接在一起、以生成包含闪存或 RAM 存储器布局的.out 可执行文件。

    这样您就可以在不依赖 CCS 的情况下完全控制编译、链接、存储器放置等。

    Thnkas、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 GUI 创建了 SysConfig 配置、现在我想使用 SysConfig CLI 自动执行更新。是否有支持 F28P65x LaunchPad 的独立 SysConfig CLI?

    当我尝试运行 CLI 时、收到以下错误信息:

    Invalid argument '--product': No product with name "C2000WARE" and version "26.01.00.00" found

     我是否缺少 CLI 所需的 C2000Ware 安装或产品注册? 该错误通常表示 CLI 无法找到工程引用的指定 C2000Ware SDK 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parthiv:

    您使用的是哪个 SysConfig 版本?

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSCFG 1.28.0+4696

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parthiv:

    您可以尝试以下操作

    运行“export TI_SDK_PATH=/path/to/c2000ware #根据需要调整路径“

    或编辑 CLI 配置文件 (~/.ti/sysconfig/config.json) 以包括 { “sdkPath“:“sdkPath“ /path/to/c2000ware }

    通过列出支持的设备来验证注册:
    TI sysconfig --list-devices | grep F28P65x

    如果出现器件、则将 CLI 正确链接到 SDK。

    ‑完成这些步骤后仍看到“Invalid argument '--product'“错误、请仔细检查 TI_SDK_PATH 是否指向 C2000Ware 安装程序的确切根文件夹、并且版本目录是否与所需的目录匹配。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    感谢您的指导。 我的工具不会公开 ti 命令… 我直接调用独立的 SysConfig CLI(,来自)sysconfig_cli.sh ccs2100/ccs/utils/sysconfig_1.28.0。 我检查了它的 --help 输出, --list-devices 那里没有等效的暴露,所以我无法以这种方式验证注册。

    我确实测试了你的建议的核心,虽然...... 设置 TI_SDK_PATH 为我的 C2000Ware 根目录、然后重新运行失败的确切调用:

    Bash
    export TI_SDK_PATH=~/ti/ccs2100/C2000Ware_26_01_00_00
    sysconfig_cli.sh --product "C2000WARE@26.01.00.00" --board "/boards/LAUNCHXL_F28P65X" \
      --script launchxl_led.syscfg --output <out> --device "F28P65x" \
      --part "F28P65x_169NMR" --package "169NMR" --context "CPU1"

    与以前相同的结果:

    Invalid argument '--product': No product with name "C2000WARE" and version "26.01.00.00" found
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以尝试运行此命令吗

    导出 sysconfig_product_search_path=~/ti/ccs2100

    ./ sysconfig_cli.sh --product“ C2000WARE@26.01.00.00 --board“ /boards/LAUNCHXL_F28P65X \ --script launchxl_led.syscfg --输出 <out> --device “F28P65x“ \ --部分“F28P65x_169NMR“--封装“169NMR“ --上下文“CPU1“

    如果这样做不起作用、那么您能否确认 c2000ware 产品 仅命名为 C2000WARE@26.01.00.00、并且 在任何时候都不是 C2000WARE@26_01_00_00?

    以下是如何确认

    1. 打开 CCS。
    2. 转至 窗口 $\rightarrow$ 首选项。
    3. 导航至 Code Composer Studio $\rightarrow$ 产品。
    4. 查看“Product Discovery(产品发现) “部分。 它将列出所有检测到的产品、它们的确切名称以及它们的 安装路径。

    一旦您有了路径(假设它实际位于
    ~/ti/C2000Ware_26_01_00_00
    )、您必须执行以下两项操作:
    a.将 Search Path 设置为 SDK 的父级: 如果文件夹为 ~/ti/C2000Ware_26_01_00_00、则必须将变量设置为: export sysconfig_product_search_path=~/ti/
    b.将 --product b字符串与文件夹名称匹配: CLI 通常从文件夹名称派生产品名称。 如果您的文件夹已命名
    C2000Ware_26_01_00_00、尝试将命令更改为:
    --product "C2000WARE@26_01_00_00"

    Thanks,
    Ira