器件型号: TMS320F28P650DH
您好:
我´m 使用 CCS12.6 和标准 XDS110 仿真器探针、因此想切换到隔离式 XDS110 探针。 探针已正确安装、但在调试器启动后、我收到以下消息:

出现此问题的原因是什么?
非常感谢
Ralf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TMS320F28P650DH
您好:
我´m 使用 CCS12.6 和标准 XDS110 仿真器探针、因此想切换到隔离式 XDS110 探针。 探针已正确安装、但在调试器启动后、我收到以下消息:

出现此问题的原因是什么?
非常感谢
Ralf
尊敬的 Ralf:
您是否有另一块具有 16 引脚 XDS110 的电路板、可以连接到该电路板来测试隔离式 XDS110? 类似具有 controlCARD 适配器的 controlSOM?
此外、您运行的 JTAG 时钟速度是多少? 则可能会尝试降低 JTAG 速度。
在您的布局中、哪个引脚对应于 3.3V? 可以尝试的一点是手动接线 4 个所需的信号、TCK、TMS、GND 和 3.3V、然后使用 cJTAG 运行 XDS 测试。 放弃适配器以验证 JTAG 连接是否至少在手动验证连接时正常工作
此致、
彼得