This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:哪些 SDK 示例可以模拟器件的最大功耗?

Guru**** 3023620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1669482/f29h850tu-what-are-sdk-examples-that-simulate-max-power-consumption-in-the-device

器件型号: F29H850TU

我的客户需要验证其电源的设计。 什么是单独或组合可以实现最大电流消耗实验的代码示例?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有最大电流消耗的示例。  

    如数据表中所述 、这些测量的测试条件具有以下属性:

    •从 RAM 执行代码

    。 •闪存被读取、并保持激活状态。

    •I/O 引脚不驱动任何外部元件。

    •所有外设都启用了时钟。

    •所有 CPU 都在积极执行代码。

    •CPU1 和 CPU2 在 200MHz 上运行。

    •所有模拟外设均已通电。

    ADC 和 DAC 会定期转换。

    谢谢