This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P650 的功能安全支持

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01599

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1673210/tms320f28p650dk-the-functional-safety-support-for-f28p650

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: TIDA-01599

您好、

我们需要使用 STO 功能安全子午线、并搜索 TIDA-01599 和 TIDA00199

可用于我们的请求、我们需要忽略我们可以改进的此解决方案的详细信息

我们在设计方面的进展如何、您能为我们提供以下 MCU SDK 来实现功能安全  

评估、谢谢。

af9e6db6b7f9656b9bc62156e9234b13.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查一下、然后返回

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、张先生、

     此参考设计似乎没有可用的软件。 设计指南的第 1 节 指示所用的 C2000 MCU 和软件不是经批准的设计的一部分、而是用于运行诊断。 请参阅设计指南的屏幕截图和下面突出显示的文本:

    此外、设计指南(第 2.2.2.2.1 节)后面的一项声明指出以下内容:

    “在 TIDA-01599 中、假定 MCU (SIL 1) 会执行诊断覆盖。 MCU 不是分析的一部分。“

    这很可能意味着该软件不可用、因为该软件从未获得批准、也无意在功能安全分析中获得批准。 我不相信该软件会有很多帮助,因为它是用于运行诊断覆盖的代码,并且可能无法完全运行系统。

    设计指南中的第 3 节将能够支持您使用此系统开发代码、因为它列出了每个连接到 MCU 的引脚用例。 具体而言、表 3-4 应该是最有用的。

    此致、

    Ryan