This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:如何实现 MCAN8

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1674238/f29p329sm-q1-how-to-realize-the-mcan8

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

客户希望实现 MCAN8

image.png

是指 MCAN 消息 RAM 具有 ECC 功能

image.png

如果 MCAN 消息 RAM 生成 ECC 错误、是否低于 ESM 设置中的 evnet 标志?

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:  

    我将在内部进行检查并向安全专家报告。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    是指 MCAN 消息 RAM 具有 ECC 函数

    是、MCAN 消息 RAM 具有 ECC 保护。 您也可以在 MCAN 特性中找到相同的功能:

    如果 MCAN 消息 RAM 生成 ECC 错误、则在 ESM Set 中是否低于 evnet 标志?

    是、取决于 MCAN 即时消息 RAM、将设置相应的错误。

    --
    此致、
    Jagadish。