器件型号: F29H859TU-Q1
您好:
除了 TRM 中描述的栈上溢/下溢检测之外、我还需要保护对已由抢占进程(任务,中断)分配的栈的写访问。 例如、当 ASIL C 任务被 QM 任务抢占时、ASIL C 任务所使用的栈内容不得由 QM 任务进行修改。
因此、为了实现这一点、我尝试使用 ERAD EBC 来检测由被抢占进程分配的对堆栈的任何写入访问。 我正在使用 2 个 EBC、一个用于检测该区域上限以下的任何写入访问、另一个用于检测下限(即栈开始)以上的任何写入访问。 然后、当两个事件同时发生时、我使用 AND 触发 NMI。
发生抢占时、在执行用户代码之前、上限地址将更新为栈指针的当前值。 在从占先状态恢复之前、上限的前一个值被恢复。
下面是我如何配置 EBC 和和:
/* Configure stack protection with ERAD/EBC */
/********************************************/
/* Set the ownership of the channels as APPLICATION */
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_OWNER(5)) = 2; /* Application */
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_OWNER(4)) = 2; /* Application */
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_AND_MASK_OWNER(3)) = 2; /* Application */
/* Disable channels */
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_CNTL(5)) &= ~ERAD_EBC_CNTL_EN;
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_CNTL(4)) &= ~ERAD_EBC_CNTL_EN;
/* Clear any previous events */
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_STATUSCLEAR(5)) = ERAD_EBC_STATUSCLEAR_EVENT_FIRED;
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_STATUSCLEAR(4)) = ERAD_EBC_STATUSCLEAR_EVENT_FIRED;
/* Configure the combination of both channels */
/*---------------------------------------------*/
/* Select the channels that will trigger the AND event */
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EVENT_AND_MASK(3)) = (1 << 5) | (1 << 4);
/* Configure the behavior of the AND event channel */
HWREGH(ERAD_BASE + ERAD_O_AND_MASK_CTL(3)) = ( ERAD_AND_MASK_CTL_NMI_EN
| ERAD_AND_MASK_CTL_INTERRUPT
);
/* Configure the channel for upper bound check */
/*---------------------------------------------*/
/* Configure the comparison address */
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_MASKH(5)) = 0;
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_MASKL(5)) = 0;
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_REFL(5)) = (uint32)&__SECSP2_START[0];
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_REFH(5)) = 0;
/* Configure the behavior of the channel */
HWREGH(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_CNTL(5)) = ( (6 << ERAD_EBC_CNTL_COMP_MODE_S) // Less than
| (1 << ERAD_EBC_CNTL_BUS_SEL_S) // Data Write Address Bus
);
/* Enable the channel */
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_CNTL(5)) |= ERAD_EBC_CNTL_EN;
/* Configure the channel for lower bound check */
/*---------------------------------------------*/
/* Configure the comparison address */
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_MASKH(4)) = 0;
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_MASKL(4)) = 0;
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_REFL(4)) = (uint32)&__SECSP2_START[0];
HWREG(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_REFH(4)) = 0;
/* Configure the behavior of the channel */
HWREGH(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_CNTL(4)) = ( (5 << ERAD_EBC_CNTL_COMP_MODE_S) // Greater than or equal to
| (1 << ERAD_EBC_CNTL_BUS_SEL_S) // Data Write Address Bus
);
/* Enable the channel */
HWREGB(ERAD_BASE + ERAD_O_EBC_CNTL(4)) |= ERAD_EBC_CNTL_EN;
当我尝试从抢占过程写入被抢占进程的堆栈时、不会触发 NMI。
为什么? 如何解决这个问题?
谢谢你
我将文件命名为 png、因为不允许使用 7z。