请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28P650DK
尊敬的专家:
此问题与 原始线程相关。
Q1:F28P65x CSP 中包含 Misra 报告
提供给我们的 F28P65x CSP 封装 C28x_STL 1.01.00 和 CLA_STL 1.02.00 似乎不包含 MISRA 报告。 我们的理解是否正确? 如果可以通过其他渠道或根据要求获得 MISRA 报告、请告知我们如何获取这些报告。
问题 2:Linux 安装程序的可用性
提供的安装程序仅适用于 Windows .exe 格式。 是否 .run 提供 Linux 安装程序(如文件)? 我们客户的开发环境是 Ubuntu。
如果 Linux 安装程序不可用、如果我们在 Windows 上安装软件包、然后将一整套已安装的库文件(包括 C 源文件和文档)复制到 Linux 环境以进行开发、是否存在任何许可或支持相关问题?
此致、
正常