This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:是否可以在编译依赖项中将信息从主工程传递到工程?

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1673128/tms320f28388s-can-information-be-passed-from-a-main-project-to-a-project-in-the-build-dependencies

器件型号: TMS320F28388S

您好、

 

               我们的主工程具有多个编译依赖项、并且希望能够将该主工程中的一些预定义符号传递到编译依赖项中列出的工程。  从上一个线程中、我知道这不能使用预定义符号来完成。  但是、是否有办法将任何内容传递给这些项目、例如 Include Option?

 

谢谢您、

 

教育

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:
    您正在讨论的前一个主题能否分享该链接。
    以便了解更多背景信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshya:

    请参阅:

    TMS320F28379D:可以从另一个工程继承预定义符号吗? - C2000 微控制器论坛 — C2000Tmμ︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是否有办法将任何内容传递给这些项目、例如 Include Option?

    对于希望在多个工程之间共享的选项(无论是否依赖)、我建议使用编译器命令文件。 此主题中提到了使用编译器命令文件  的示例:关于 CCSTUDIO-THEIA:C2000 Performance Advisor Option Change 

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

     首先、我要说的是、我们使用的是 CCS 12.8.1。  我能够创建一个 OPT 文件、并得到它来处理一个项目。  但有两个问题。

    1. 它需要一个硬编码路径,这是你引导我的线程的主题。
    2. 我无法使用“-advice:performance=all“使主工程将其传递到编译依赖项中列出的工程。

      

     对于该实验、我选择了包含路径。  因此 OPT 文件如下所示:

     --建议:performance=all

    -- include_path=“文件夹的硬编码路径“

     

     这是否应该有所不同?  是否有其他传递信息的方式?

     我应该还说、编译依赖项中的工程用于多个主工程。  这样做的目的是使它们针对不同的主要工程进行不同的构建、这样我们就不需要创建多个极其相似的工程。

     谢谢您、

     教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它需要一个硬编码路径、这是您引导我使用的线程的主题。

    只需“按原样“将 OPT 文件传递给编译器。 然后、编译器读取文件的内容以了解其他构建标志。 如果编译标志通常支持参数的相对路径、则应该能够在 opt 文件中为其使用相对路径。 我相信--include_path 支持它。

    我无法使用“-advice:performance=all“使主工程将其传递到编译依赖项中列出的工程。

    主工程不会将任何选项传递给依赖工程。 主工程和依赖工程都应直接引用 OPT 文件。

     我应该添加的是、编译依赖项中的工程用于多个主工程。  这样做的目的是使它们针对不同的主要工程进行不同的构建、这样我们就不需要创建多个非常相似的工程。

    您可以使用多个编译配置、让每个主工程引用相关工程的特定编译配置、而不是多个工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我已更改为使用多个构建配置、到目前为止效果很好!  感谢您的建议。

    教育