This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D:复位后新的异常行为 — 需要支持

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1673857/tms320f28377d-tms320f28377d-new-abnormal-behavior-after-reset-need-support

器件型号: TMS320F28377D

在 NMI 错误中断触发 NMI 看门狗复位后、读取 RESC 寄存器会显示位 3 (NMIWDRSn) 和位 2 (WDRSn) 都已设置。 位 3 的设置符合预期、而位 2 的设置是意外的。

7dc8e01d3c793598a00b7408858af514.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我同意、如果 NMIWD 复位是唯一导致 XRSn 复位的复位、则不应设置 WDRSn 位。

    您看到的事实也已设置、这意味着 WDRSn 也发生在 NMIWDRSn 之前或之后。

    谢谢