This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P551SG:如何使用 WCSP 封装进行设计?

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TMAG5230, DAC53204W, DAC53004W, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1674282/tms320f28p551sg-how-to-design-with-wcsp-package

器件型号: TMS320F28P551SG
主题中讨论的其他器件: TPS22916、 TMAG5230、 DAC53204W、 DAC53004W、 LMG1210

您好、ASM 团队:  

我看到了这份有关处理 WCSP 封装的特殊要求的应用手册。

我们是否有关于 使用 F28P551 WCSP 等低引脚间距器件进行设计时需要遵循哪些步骤的应用手册/其他信息?

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    主要应用手册

    文档 标题 链接
    SNVA009AI DSBGA 晶圆级芯片级封装 —核心 TI 应用手册、涵盖 WCSP/DSBGA 的封装说明、表面贴装组装和 PCB 布局 ti.com/lit/an/snva009ai
    SSZQNF6 WCSP 处理指南 —正确处理敏感 WCSP 器件 ti.com/lit/ml/sszqnf6
    SLVAFH0 LGA 和 WLCSP FET PCB 组装指南 —常见组装问题故障排除 ti.com/lit/an/slvafh0
    SBVA017 NanoStarTm 和 NanoFreeTm 300µm Ω 焊接凸点 WCSP —封装特性和 PCB 设计

    ti.com/lit/an/sbva017


    WCSP 封装的主要设计步骤

    1.印刷电路板焊盘图案和阻焊层

    • 遵循器件数据表中指定的确切焊盘尺寸 — 不要偏离  
    • 对于 WLCSP FET:使用 非阻焊层限定 (NSMD) 焊 盘
    •   在焊盘之间保持指定的阻焊层宽度(例如,TPS22916 等紧密间距器件为 0.07mm)—一些 PCB 晶圆厂可以降低这种宽度、从而导致短路
    • 封装附近的 PCB 布线宽度应~焊盘直径的一半 (~0.1mm)

    2.焊锡膏和模板

    • 使用 3 类焊锡膏 (颗粒大小为 25 µm 至 45 μ m)或更精细
    • 推荐助焊剂含量: 10.5%–10.8%
    • 模板孔径应与焊盘尺寸相匹配(例如,对于 0.1mm 厚的模板、开孔为 0.25mm)
    • 组装前预烘烤 PCB 以去除水分

    3.元件放置(拾取和放置)

    • 始终将设备 放在中心位置
    • 使用 软嘴喷嘴 —不超过  包装短边 75%
    • 贴装力度不得超过 3N
    •  请勿 让封装自由落体到 PCB 上

    4.回流焊接

    • 遵循 TI 指定的 IR 回流焊曲线 — 这是 WCSP 故障的最常见原因之一
    •   在回流焊之前和之后、从侧视图中目视检查

    5.处理

    • 尽量减少人工搬运 —让机器流程完成工作
    • 切勿使用金属镊子夹 取 WCSP 器件
    • 请 勿 使用金属探头(示波器,DMM)探测设备主体
    • 请参阅: WCSP 处理培训
    • TI WCSP 常见问题解答

    6.排除常见问题

    问题 可能的原因
    封装倾斜/错位 焊锡膏体积不一致;焊盘大于规格
    焊球/接头不良 焊锡膏类型错误、回流焊不正确、PCB 中存在水分
    设备有缺口/破裂 粗加工、喷嘴不正确、使用的金属镊子
    输入至输出短路 阻焊层宽度不足导致出现焊料桥接

    采用 WCSP 封装的 TI 器件示例

    WCSP 封装涵盖了许多 TI 产品系列。 几个值得注意的问题:
    • F28P551SG - C2000 MCU、49 焊球 WCSP
    • TPS22916 - 4 引脚 WCSP 负载开关(0.78mm×0.78mm、0.4mm 间距)
    • TMAG5230 — 霍尔效应开关,WCSP (0.74×0.74×0.35mm)- TI 的超小型封装
    • DAC53204W/DAC53004W — 四通道 DAC、16 焊球 DSBGA/WCSP (1.8×1.8mm)
    • LMG1210 —采用 WCSP 封装的 GaN 栅极驱动器

    其他资源

    虽然  未找到专门针对 F28P551 C2000 MCU 的专用 WCSP 应用手册、但 SNVA009AI 是 TI 的通用 WCSP 设计指南、广泛适用于所有采用 WCSP 封装的器件。 对于器件特定焊盘尺寸、还应遵循 F28P551 数据表的焊盘图案部分。
    此致、
    Zackary Fleenor