This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:自检库的测试报告

Guru**** 3021920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1673441/tms320f2800137-test-report-for-self-test-library

器件型号: TMS320F2800137

您好、

我们是否有 STL 测试报告的副本来证实 UL 认证、类似于我们对 VDE 认证提供的内容?

谢谢您、

Matthew Bavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为 UL 允许我们分享他们的报告——只是证书。 如果客户需要有关认证的更多信息、他们应该能够使用 UL 网站上的文件编号 E352502 进行查找。

    Whitney