This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377D-SEP:需要正确选择 APD 的仿真和解决方案

Guru**** 3021920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1673716/f28377d-sep-required-proper-selection-of-simulation-and-solution-for-apd

器件型号: F28377D-SEP

您好、

 

IAM 在我的当前设计中适用于 APD(有源电源去耦)。

 

b368b1b2-4387-42fc-9594-8dc243bf6d7a.png

我们正在为单阶段工作。

我们希望从 TI 获得一个控制器、以便使用 GaN 电路控制此 APD。

请提出建议  

 

此致、

Udaya

技术主管  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udaya:

    您是否只需要使用单级进行 AC/DC 转换? APD 的功能是什么? 它是否必须进行任何与 EMI 相关的控制?