This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:为 TMS320LF2407A 编译旧代码库

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670258/tms320lf2407a-compiling-legacy-code-base-for-tms320lf2407a

部件号: TMS320LF2407A

您好、
我们在产品中使用了 TMS320LF2407A DSP。 现在、25 年后、我们需要对该产品的软件进行更改。

我知道此 DSP 很旧、但我们仍在购买、我们仍在销售这些产品。

我有哪些选项来维护该代码库? -在阅读论坛时,我发现 CCS 3.3 可能是一个解决方案,如果在 Windows XP 上使用,但 CCS 3.3 不可下载。  

如果您可以提供 CSS 3.3 的下载链接、这样我就可以尝试设置工具链、那会很好。

欢迎您提出任何想法。

BTW:我们的旧工具链未使用 CCS。 我们生成了 dsp.cmd 文件并直接使用编译器、链接器等。 -我能够恢复这些工具链文件,并将它们迁移到一个现代化的 cmake 构建。 但是、尚未验证生成的输出文件。 如果有任何关于这一个的经验,或者如果你想参与建设一个替代方案,也欢迎你。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    我收到了您的私人 E2E 消息。 让我们继续讨论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个人都可以获得可靠的反馈。 我能够重新设计我们的旧工具链。 我能够使用代码生成工具包 7.0 版在 Windows 11 上编译代码。

    刷写操作使用我们自己的引导加载程序、并在我们的硬件上验证生成的 out 文件。


    第一次刷写仍然是一个开放的主题,由于仍然缺少闪存适配器,但我发现一个生产商有一个可用于芯片的 USB 闪存适配器。 -我会让你不断更新。