This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在带电系统上进行安全固件更新的过程。

Guru**** 3021920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1673514/tms320f28377s-procedure-for-safe-firmware-update-on-energized-systems

器件型号: TMS320F28377S

我们使用 TMS320F28377S 微控制器实现了电源转换应用。 有时、我们需要使用 XDS110 JTAG 调试器来调试实时系统或更新固件。 在某些情况下、当使用 XD110 刷写后重新设置系统时、会发现某些转换器短路。 我们怀疑驱动转换器栅极的 PWM 引脚可能在某些逻辑状态下进行开关或驱动、从而可能损坏转换器、例如开启高侧和低侧开关或使开关导通时间过长。 我们还实现了串行固件更新功能、通过 OTA 更新通过主机控制器升级微控制器。 以下是我们在这方面的疑问:

1 — 通过 XDS110 调试器刷写微控制器时、微控制器的引脚是否进入任何定义的状态? 如果没有、它们是否会在停止 CPU 和从 th 闪存操作开始之前保持最后一个状态?

2 — 当微控制器通过 SCI 接口进行串行固件升级时、微控制器引脚的行为是什么。 我们知道引导引脚被驱动至适当的选择、并且复位被置为有效。 该复位是否会强制引脚进入某个定义的安全状态?。

3- TI 是否提供了任何设计指南以通过 JTAG 和串行接口对带电系统进行安全固件更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asad:

    在通过 XDS110 调试器刷写期间、这些引脚不会进入任何定义的默认状态、但会注意到以下行为

    使用 XDS110 调试器时、CPU 通常会暂停或进入复位状态以进入调试模式

    2.这样就存在着在 CPU 停止或复位之前某些引脚可能保持其最后驱动状态的风险,除非有特定的硬件配置(如上拉)。 下拉电阻器)或内部引导模式设置则有不同的规定。

    3.由于您的 PWM 引脚直接驱动 FET 的栅极,因此闪存期间的“悬空“或“长时间保持高电平/低电平“可能会导致问题。

    通常、在 SCI 固件升级期间、器件会经历复位并进入由“引导引脚“决定的特定引导模式

    1.引导模式选择:器件读取特定 GPIO 引脚(引导引脚)的状态以确定要执行哪个 ROM 引导加载程序。


    2.复位行为:复位被置为有效以启动启动启动序列。 在此复位和后续 ROM 引导加载程序执行期间、引脚的行为将取决于硬件上拉/下拉配置和 ROM 加载程序的默认设置。


    3、SCI 引导:在 SCI 引导模式下、器件专门配置某些 GPIO 以用作 SCI-A(例如 SCIRXDA 和 SCITXDA)。 如果您的 PWM 引脚与这些 SCI-A 引脚重叠或受复位/引导引脚配置的影响、它们可能会被驱动到对转换器不安全的状态。

    带电系统中安全固件更新的设计指南

    虽然具体器件型号的具体用户指南可能包含唯一的详细信息、但 TI 为“实时“或“通电“系统中的安全固件更新提供了一般指南:


    1、硬件互锁(关键): 对于电源转换应用、在复位或闪存事件期间、切勿仅依赖微控制器来保持安全状态。 应实施硬件级保护、例如:
    ->死区时间插入硬件:使用内置死区时间和击穿保护功能的栅极驱动器 IC。
    ->硬件断开:在 MCU 复位/闪存期间,使用由物理电路拉低/高的硬件信号(例如“系统启用“信号)来物理断开栅极与功率级的连接。
    ->强上拉/下拉: 确保所有 PWM 和栅极驱动引脚都具有强大的外部硬件上拉或下拉电阻器,以便在 MCU 进入高阻抗状态或复位时强制它们进入已知的安全状态(例如全关断)。


    2.引导引脚管理: 如果使用 SCI/JTAG 更新,请确保“引导引脚“配置不会无意中驱动大功率开关(使用其他一些 PWM 来执行此操作)。


    3.看门狗和中断: 当通过闪存内核(在 RAM 中运行)执行更新时,文档建议禁用看门狗和中断,以防止在写入过程中出现意外复位或跳变,但这必须与系统的安全要求保持平衡。


    4、固件方法:一种推荐的方法是从闪存正常引导,然后通过软件命令跳转到 RAM 中的 SCI 闪存内核。 这使应用能够在开始更新之前准备系统(例如,通过安全的硬件路径禁用功率级)。

    谢谢、

    IRA